GX 2
Manual de instruções original
Indicações sobre a documentação
Sobre esta documentação
- Antes da colocação em funcionamento, leia esta documentação. Esta é a condição para um trabalho seguro e um manuseamento sem problemas.
- Tenha em atenção as instruções de segurança e as advertências nesta documentação e no produto.
- Guarde o manual de instruções sempre junto do produto e entregue-o a outras pessoas apenas juntamente com este manual.
Explicação dos símbolos
Advertências
As advertências alertam para perigos durante a utilização do produto. As seguintes palavras-sinal são utilizadas em combinação com um símbolo:![]() |
PERIGO! Indica perigo iminente que pode originar acidentes pessoais graves ou até mesmo fatais. |
![]() |
AVISO! Indica um possível perigo que pode causar graves ferimentos pessoais, até mesmo fatais. |
![]() |
CUIDADO! Indica uma situação potencialmente perigosa que pode originar ferimentos ligeiros ou danos materiais. |
Símbolos na documentação
Nesta documentação são utilizados os seguintes símbolos:![]() |
Leia o manual de instruções antes da utilização |
![]() |
Instruções de utilização e outras informações úteis |
Símbolos nas figuras
Em figuras são utilizados os seguintes símbolos:![]() |
Estes números referem-se à respectiva figura no início deste manual. |
![]() |
A numeração reproduz uma sequência dos passos de trabalho na imagem e pode divergir dos passos de trabalho no texto. |
![]() |
Na figura Vista geral são utilizados números de posição que fazem referência aos números da legenda na secção Vista geral do produto . |
![]() |
Este símbolo pretende despertar a sua atenção durante o manuseamento do produto. |
Símbolos dependentes do produto
Símbolos no produto
No produto são utilizados os seguintes símbolos:![]() |
Sinal de obrigação geral |
![]() |
Use óculos de protecção |
![]() |
Use protecção auricular |
![]() |
Use capacete de segurança |
![]() |
Recicle os desperdícios |
Realce de designações e inscrições
Designações e inscrições estão identificadas do seguinte modo:‚ ‛ |
Designação de elementos de comando com inscrições na ferramenta de fixação. |
« » |
Inscrições na ferramenta de fixação |
Dados informativos sobre o produto
Os produtos Hilti foram concebidos para uso profissional e só devem ser utilizados, mantidos e reparados por pessoal autorizado e devidamente credenciado. Este pessoal deverá estar informado, em particular, sobre os potenciais perigos. O produto e seu equipamento auxiliar podem representar perigo se usados incorrectamente por pessoas não qualificadas ou se usados para fins diferentes daqueles para os quais foram concebidos.A designação e o número de série são indicados na placa de características.
- Registe o número de série na tabela seguinte. Os dados do produto são necessários para colocar questões ao nosso representante ou posto de serviço de atendimento aos clientes.
Dados do produtoFerramenta de fixação, a gás GX 2 Geração: 01 N.° de série:
Segurança
Normas de segurança
Estas normas de segurança são válidas para ferramentas com e sem carregador.Trabalho seguro com a ferramenta de fixação
- Em caso de pressionamento da ferramenta de fixação contra uma parte do corpo podem ocorrer ferimentos graves devido a um accionamento acidental de uma fixação. Nunca pressione a ferramenta de fixação contra a sua mão ou uma outra parte do corpo.
- Ao encaixar fixadores específicos para uma determinada aplicação na guia de pregos (por exemplo, chapas redondas, abraçadeiras, grampos, etc.) podem ocorrer ferimentos devido ao accionamento acidental de uma fixação. Ao encaixar fixadores específicos para uma determinada aplicação, nunca pressione com a mão ou outra parte do corpo contra a guia de pregos.
- Nunca aponte a ferramenta de fixação na sua direcção ou na direcção de terceiros.
- Mantenha os braços flectidos quando utilizar a ferramenta de fixação (não estique os braços).
- Ao puxar para trás o dispensador de pregos, certifique-se de que este engata.
- Não permita que o dispensador de pregos ressalte para a frente quando solta o retentor; em vez disso desloque-o para a frente. Pode entalar os dedos.
- Não fixe os elementos de fixação numa material base demasiado duro , como aço soldado ou aço fundido. A fixação nestes materiais pode causar fixações erradas e a ruptura de elementos de fixação.
- Não fixe os elementos de fixação num material base demasiado macio , como madeira ou gesso cartonado. A fixação nestes materiais pode causar fixações erradas e a perfuração do material base.
- Não fixe os elementos de fixação num material base demasiado quebradiço , como vidro ou ladrilhos. A fixação nestes materiais pode causar fixações erradas e a fragmentação do material base.
- Antes da fixação, certifique-se de que não existe a possibilidade de ferir pessoas ou danificar objectos que se encontrem atrás do material base.
- Accione o disparador apenas se a ferramenta de fixação estiver pressionada contra o material base, de forma a que a guia de pregos esteja introduzida até ao encosto na ferramenta de fixação.
- Utilize impreterivelmente luvas de protecção quando tem de realizar manutenções na ferramenta de fixação quente.
- Em caso de elevadas frequências de fixação após longos períodos de utilização, as superfícies no exterior do punho podem ficar quentes. Utilize luvas para protecção contra queimaduras.
- Se a ferramenta de fixação estiver sobreaquecida, retire a lata de gás e deixe a ferramenta de fixação arrefecer. Não exceda o número máximo de fixações recomendado.
- Quando se efectua uma fixação, pode acontecer que o material estilhace ou que seja projectado material da fita. Use óculos de protecção e capacete de segurança. Utilize óculos de protecção, protecção auricular e capacete de segurança. Equipamento de segurança, como, por exemplo, máscara antipoeiras, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta de fixação, reduzem o risco de lesões. Também outras pessoas na área envolvente devem utilizar óculos de protecção e um capacete de segurança.
- Utilize uma protecção auricular adequada (consultar a Informação sobre ruído nos Dados Técnicos). A fixação dos elementos de fixação é activada através da ignição de uma mistura de gás e ar. A carga sonora daí resultante pode prejudicar a audição. Também as pessoas na área envolvente devem utilizar um protecção auricular adequada.
- Quando efectuar uma fixação, segure a ferramenta de fixação com firmeza e perpendicularmente à base. Assim, ajuda a evitar que o elemento de fixação faça ricochete no material base.
- Nunca fixe um segundo elemento de fixação no mesmo local. Tal pode causar rupturas e o emperramento de elementos de fixação.
- Retire sempre a lata de gás e a bateria) e esvazie o carregador), antes de substituir o carregador ou realizar trabalhos de limpeza, reparação e manutenção, bem como, antes do armazenamento e transporte, ou se deixar a ferramenta de fixação sem qualquer supervisão.
- Verifique a ferramenta de fixação e os acessórios quanto a eventuais danos para assegurar um funcionamento correcto. Certifique-se de que todas as peças móveis estão perfeitamente operacionais, sem encravar e sem avarias. Todas as peças devem estar correctamente encaixadas e preencher todos os requisitos de segurança da ferramenta de fixação. Dispositivos de protecção e componentes danificados devem ser reparados ou substituídos adequadamente pelo Centro de Assistência Técnica Hilti , desde que não seja indicado nada em contrário no manual de instruções.
- A sua ferramenta de fixação só deve ser reparada por pessoal qualificado e só devem ser utilizadas peças sobresselentes originais. Isto assegurará que a segurança da ferramenta de fixação se mantenha.
- Não é permitida a modificação ou manipulação da ferramenta de fixação.
- Não utilize a ferramenta de fixação onde exista risco de incêndio ou de explosão.
- Considere as influências ambientais. Não exponha a ferramenta de fixação à chuva, neve ou outras condições atmosféricas adversas. Não a utilize em locais húmidos ou molhados.
- Utilize a ferramenta de fixação apenas em áreas de trabalho bem ventiladas.
- Seleccione as combinações certas de guia de pregos e elemento de fixação. Uma combinação errada pode danificar a ferramenta de fixação ou reduzir a qualidade da fixação.
- Observe sempre as regras de aplicação.
- Antes de iniciar os trabalhos, verifique o local de trabalho relativamente a cabos eléctricos encobertos, bem como tubos de gás e água, por ex., com um detector de metais.
- Segure a ferramenta de fixação apenas pelo punho isolado, quando realizar trabalhos em que possa encontrar cabos eléctricos encobertos. O contacto com um cabo sob tensão também pode colocar partes metálicas da ferramenta de fixação sob tensão e causar um choque eléctrico.
- Antes de introduzir a bateria, certifique-se de que a ferramenta está desligada. A introdução de uma bateria numa ferramenta eléctrica ligada pode causar acidentes.
- Mantenha as baterias afastadas de temperaturas elevadas, radiação solar directa e fogo. Existe risco de explosão.
- As baterias não podem ser desmanteladas, esmagadas, aquecidas acima dos 80 °C ou incineradas. Caso contrário, existe risco de incêndio, explosão ou queimaduras/corrosão.
- Evite a entrada de humidade. A humidade infiltrada pode provocar um curto-circuito e originar queimaduras ou um incêndio.
- Utilize exclusivamente as baterias aprovadas para a respectiva ferramenta. A utilização de outras baterias ou a utilização das baterias para outras finalidades pode originar risco de fogo e explosão.
- Observe as regras específicas sobre transporte, armazenamento e utilização de baterias de iões de lítio.
- Retire a bateria da ferramenta antes do armazenamento e transporte.
- Evite curto-circuitar os terminais da bateria. Antes de inserir a bateria na ferramenta, certifique-se de que os contactos da bateria e da ferramenta estão livres de corpos estranhos. Se os contactos de uma bateria forem curto-circuitados, existe risco de incêndio, explosão e de queimaduras/corrosão.
- Baterias danificadas (por ex., com fissuras, peças partidas, contactos dobrados, empurrados para trás e/ou puxados para fora) não podem ser carregadas nem continuar a ser utilizadas.
- Uma bateria demasiado quente ao toque pode estar defeituosa. Deixe a bateria arrefecer num local à prova de fogo. Certifique-se de que não se encontra qualquer material combustível na sua proximidade. Contacte um Centro de Assistência Técnica Hilti.
- Observe as indicações na lata de gás e nas informações fornecidas em conjunto.
- O gás que sai é prejudicial para os pulmões, pele e olhos. Mantenha o rosto e os olhos afastados do compartimento da lata de gás até aprox. 10 segundos após a remoção da lata de gás.
- Não accione a válvula da lata de gás manualmente.
- Em caso de inalação de gás, leve a pessoa para o ar livre ou um compartimento com boa ventilação e mantenha-a em posição confortável. Caso necessário, procure um médico.
- Se uma pessoa estiver inconsciente, procure um médico. Leve essa pessoa para um compartimento com boa ventilação e coloque-a na posição lateral estável. Se a pessoa tiver deixado de respirar, aplique respiração artificial e administre-lhe oxigénio, se necessário.
- Após contacto do gás com os olhos, lave-os muito bem com água, por alguns minutos.
- Em caso de contacto do gás com a pele, lave a superfície de contacto muito bem com água morna e sabão. Utilize ainda um creme para a pele.
- Mantenha uma postura corporal ergonómica. Mantenha sempre uma posição correcta, em perfeito equilíbrio. Desta forma será mais fácil manter o controlo sobre a ferramenta de fixação em situações inesperadas.
- Mantenha outras pessoas, e principalmente as crianças, afastadas do raio de acção da ferramenta durante os trabalhos.
Descrição
Vista geral do produto
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2126830/H2_BILD-Objekt_System_GX_2-G1_DEU_GX-002-00007-00.jpg)
- Guia de pregos
- Cursor para ajuste da profundidade de fixação e destravamento da guia de pregos
- Gancho de cinto
- Disparador
- Travamento do carregador
- Pé de apoio
- Carregador
- Dispensador de pregos
- Saídas de ar
- Compartimento da lata de gás
- Botão de destravamento da bateria
- Indicação do estado de carga da bateria
- Botão para indicação da lata de gás
- Indicação de lata de gás
Utilização correcta
O produto descrito é uma ferramenta de fixação a gás. Destina-se à fixação de elementos de fixação adequados (pregos) em betão, aço, bloco de arenito calcário, alvenaria de betão, alvenaria com reboco e outros materiais base apropriados para a fixação directa.
A ferramenta de fixação, a lata de gás, a bateria e os elementos de fixação formam uma unidade técnica. Isto significa que só se pode garantir uma fixação óptima, se forem utilizados elementos de fixação, latas de gás e baterias da Hilti concebidos especialmente para a ferramenta de fixação. As recomendações de fixação e aplicação indicadas pela Hilti só serão aplicáveis se estas condições forem observadas.A ferramenta de fixação pode apenas ser utilizada manualmente.
- Para este produto, utilize apenas as baterias de iões de lítio Hilti da série B 12.
- Para estas baterias, utilize apenas os carregadores Hilti da série C4/4/12-50.
Incluído no fornecimento
Ferramenta de fixação a gás com guia de pregos, 2 baterias, carregador, mala, manual de instruções.Poderá encontrar outros produtos de sistema aprovados para o seu produto no seu Centro de Assistência Hilti ou online, em: www.hilti.com
Guia de pregos
A guia de pregos detém o prego ou guia o prego e direcciona o elemento de fixação, durante o processo de projecção, para o local desejado no material base.Cursor para ajuste da profundidade de fixação e desbloqueio da guia de pregos
O cursor permite a redução da profundidade de fixação. Na posição EJECT , destrava a guia de pregos para a remoção.Estado |
Significado |
---|---|
+ |
Profundidade de fixação padrão |
‑ |
Profundidade de fixação reduzida |
EJECT |
Destravamento da guia de pregos |
Pé de apoio
Em material base nivelado, o pé de apoio facilita o posicionamento em ângulo recto da ferramenta de fixação, visto que já só é necessário prestar atenção ao posicionamento em ângulo recto no sentido lateral. Num material base desnivelado ou ondulado, poderá ser necessário retirar o pé de apoio, de forma a orientar-se a guia de pregos perpendicularmente ao material base.Gancho de cinto
O gancho de cinto tem três posições de remoção.Estado |
Significado |
---|---|
Posição 1 |
Posição para engatar no cinto |
Posição 2 |
Posição para engatar em escadas, andaimes, plataformas, etc. |
Posição 3 |
Gancho de cinto removido |
Lata de gás
Para o funcionamento, a lata de gás tem de ser introduzida no compartimento da lata de gás da ferramenta de fixação.O estado da lata de gás pode ser consultado se premir a tecla GAS no visor de LEDs.
Em caso de interrupções do trabalho, antes de trabalhos de manutenção, bem como antes do transporte e armazenamento da ferramenta de fixação, é necessário retirar a lata de gás.
Indicação do estado da lata de gás
Após premir a tecla GAS , o visor de LEDs exibe o estado da lata de gás.Estado |
Significado |
---|---|
Todos os quatro LEDs acendem a verde. |
O nível de enchimento é de 100 % a 75 %. |
Três LEDs acendem a verde. |
O nível de enchimento é de 75 % a 50 %. |
Dois LEDs acendem a verde. |
O nível de enchimento é de 50 % a 25 %. |
Um LED acende a verde. |
O nível de enchimento é de 25 % a 10 %. |
Um LED pisca a verde. |
|
Um LED pisca a vermelho. |
Não existe nenhuma ou está inserida uma lata de gás errada na ferramenta de fixação. |
Indicação do estado da carga da bateria
Quando é premido o botão de destravamento da bateria, o ecrã mostra o estado da bateria e da ferramenta de fixação.Estado |
Significado |
---|---|
Todos os quatro LEDs acendem a verde. |
O estado da carga é de 75 % a 100 %. |
Três LEDs acendem a verde. |
O estado da carga é de 50 % a 75 %. |
Dois LEDs acendem a verde. |
O estado da carga é de 25 % a 50 %. |
Um LED acende a verde. |
O estado da carga é de 10 % a 25 %. |
Um LED pisca a verde. |
O estado da carga é inferior a 10 %. A ferramenta de fixação está operacional |
Um LED pisca a verde. |
A ferramenta de fixação está sobrecarregada ou sobreaquecida e, por isso, não operacional. |
Características técnicas
Ferramenta de fixação
Peso (vazio) |
3,9 kg (8,6 lb) |
Temperatura operacional, temperatura ambiente |
−10 ℃ … 45 ℃ (14 ℉ … 113 ℉) |
Comprimento máximo de elementos de fixação |
39 mm (1,5 in) |
Diâmetro de elementos de fixação |
|
Movimento de contacto |
20 mm (0,8 in) |
Capacidade do carregador para fitas de pregos de respectivamente 10 pregos (Capacidade do carregador) |
1 … 4 |
Frequência máxima de fixação (Elementos de fixação/h) |
1 200 |
Carregamento da ferramenta de fixação
Estado de preparação para a fixação de pregos
Os pregos são alimentados através do carregador na forma de fitas de pregos.Colocar pregos no carregador
- Puxe o dispensador de pregos para trás, até engatar.
- Insira a fita de pregos até ao encosto no carregador.
- Destrave o dispensador de pregos e guie-o para a frente, até ao encosto.
Colocar a lata de gás
- Caso insira uma nova lata de gás, remova o bloqueio de transporte.
- Abra a tampa do compartimento da lata de gás.
- Introduza a lata de gás com a válvula doseadora aplicada no adaptador vermelho no compartimento da lata de gás.
- Feche a tampa do compartimento da lata de gás.
Encaixar a bateria
- Certifique-se de que os contactos da bateria e ferramenta de fixação estão livres de corpos estranhos e não apresentam danos.
- Insira a bateria e deixe-a encaixar de forma audível.
- Quando a bateria está encaixada, os LEDs para o estado da carga acendem por breves momentos.
- Quando a bateria está encaixada, os LEDs para o estado da carga acendem por breves momentos.
- Verifique se a bateria está correctamente encaixada na ferramenta de fixação.
Fixar pregos
- Verifique o ajuste da profundidade de fixação.
- Coloque a ferramenta de fixação com o pé de apoio e a guia de pregos no material base.
- Pressione a ferramenta de fixação contra o material base, até ao encosto.
- Certifique-se de que a guia de pregos está posicionada perpendicularmente ao material base.
- Prima o disparador para a fixação.
- Após a fixação, levante completamente a ferramenta de fixação do material base.
- No fim do trabalho ou quando deixar a ferramenta de fixação sem qualquer supervisão, retire a lata de gás ( ) e a bateria ( ) e esvazie o carregador ( ).
Descarga da ferramenta de fixação
Retirar a bateria
- Pressione em simultâneo os dois botões de destravamento e puxe a bateria para fora da ferramenta de fixação.
Retirar a lata de gás
- Abra o compartimento da lata de gás.
- Retire a lata de gás.
- Feche o compartimento da lata de gás.
Esvaziar carregador
- Puxe o dispensador de pregos para trás, até engatar.
- Retire todas as fitas de pregos do carregador.
- Destrave o dispensador de pregos e guie-o para a frente, até ao encosto.
Passos de operação opcionais
Remoção do bloqueio de transporte de uma nova lata de gás
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2126830/H2_BILD-Objekt_System_GX_2-G1_DEU_GX-002-00001-70.jpg)
- Eleve o bloqueio de transporte, com a válvula doseadora nele contida, para fora da lata de gás.
- Retire a válvula doseadora do bloqueio de transporte.
- Insira a válvula doseadora, com a mais dianteira das duas ranhuras, no rebordo da lata de gás.
- Pressione a válvula doseadora, com a ranhura traseira, com força contra o rebordo da lata de gás até a ranhura engatar audivelmente no rebordo da lata de gás e a válvula doseadora encostar.
Verificar o estado da lata de gás
- Com a bateria encaixada, sem pressionar a ferramenta de fixação, prima a tecla GAS .
- Consulte o estado da lata de gás.
Retirar o carregador
- Puxe o dispensador de pregos para trás, até engatar.
- Retire fitas de pregos soltas do carregador.
- Abra o travamento do carregador.
- Rode o carregador em volta do ponto de rotação para a frente.
- Remova o carregador.
- Destrave o dispensador de pregos e guie-o para a frente, até ao encosto.
Inserir o carregador
- Puxe o dispensador de pregos para trás, até engatar.
- Insira a extremidade dianteira do carregador.
- Rode o carregador até ao encosto na ferramenta de fixação.
- Feche o travamento do carregador.
- Destrave o dispensador de pregos e guie-o para a frente, até ao encosto.
Retirar a guia de pregos
- Retire a bateria.
- Retire a lata de gás.
- Esvazie o carregador.
- Coloque o cursor para o destravamento da guia de pregos na posição EJECT .
- Retire a guia de pregos.
Colocar a guia de pregos
- Retire a lata de gás.
- Retire a bateria.
- Esvazie o carregador.
- Pressione o cursor para o destravamento da guia de pregos no sentido da seta, para a posição EJECT e mantenha-o nesta posição.
- Insira a guia de pregos até engatar audivelmente na fenda da ponta da ferramenta de fixação.
- Verifique o posicionamento da guia de pregas.
Retirar o pé de apoio
- Solte o mecanismo de travamento do pé de apoio premindo levemente.
- Rode o pé de apoio até ser possível retirá-lo da ranhura.
Montar pé de apoio
- Insira o pé de apoio na ranhura.
- Rode o pé de apoio para baixo até engatar.
Resolução de avarias
Remoção de corpos estranhos da área da guia de pregos
- Retire a bateria.
- Retire a lata de gás.
- Esvazie o carregador.
- Retire o carregador.
- Retire a guia de pregos.
- Remova todos os corpos estranhos da área da guia de pregos.
- Coloque a guia de pregos.
- Insira o carregador.
Conservação e manutenção
Conservação da ferramenta de fixação
- Limpe regularmente a ferramenta de fixação com um pano.
- Mantenha os punhos limpos de óleo e gordura.
- Não utilize pulverizadores, aparelhos de jacto de vapor ou água corrente para limpar.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham silicone.
- Não utilize sprays nem lubrificantes e produtos de limpeza similares.
- As saídas de ar da ferramenta de fixação devem estar sempre limpas e desobstruídas.
Limpeza da ferramenta de fixação
- Limpe ou mande limpar a ferramenta de fixação se ocorrerem repetidamente anomalias, como, por ex., falhas de ignição.
- Para a limpeza utilize o kit de limpeza disponível como acessório e observe as instruções de limpeza ilustradas, fornecidas juntamente com o kit de limpeza.
Manutenção
- Para um funcionamento seguro, utilize apenas peças sobresselentes e consumíveis originais. Poderá encontrar as peças sobresselentes, consumíveis e acessórios aprovados por nós para o seu produto no seu Centro de Assistência Hilti ou em: www.hilti.group .
- Verifique, regularmente, todos os componentes da ferramenta de fixação e garanta que todos os comandos operativos funcionam perfeitamente.
- Não ligue a ferramenta de fixação se constatar danos, se estiver incompleta ou se houver comandos operativos inoperacionais.
- Mande reparar uma ferramenta de fixação defeituosa num Centro de Assistência Técnica Hilti .
Verificação do aparelho após manutenção
Ajuda em caso de avarias
No caso de avarias que não sejam mencionadas nesta tabela ou se não conseguir resolvê-las por si mesmo, contacte o nosso Hilti Service .Avaria |
Causa possível |
Solução |
---|---|---|
![]() |
Potência é demasiado baixa |
|
Elemento de fixação demasiado comprido |
|
|
Material base é demasiado duro |
|
|
![]() |
Potência é demasiado elevada. |
|
Elemento de fixação é demasiado curto. |
|
|
![]() |
Potência é demasiado baixa |
|
Elemento de fixação demasiado comprido |
|
|
Material base é demasiado duro |
|
|
Guia de pregos não está posicionada perpendicularmente ao material base. |
|
|
|
||
![]() |
Potência é demasiado baixa |
|
Elemento de fixação demasiado comprido |
|
|
Guia de pregos não está posicionada perpendicularmente ao material base. |
|
|
|
||
![]() |
Material base é demasiado fino. |
|
Conteúdo da lata de gás não é suficiente para a unidade de embalagem dos elementos de fixação. |
Maior consumo de gás devido a pressionamento demasiado frequente contra material base realizar fixação. |
|
Guia de pregos não se deslocou totalmente para fora após a fixação. |
Elemento de fixação está preso na guia de pregos. |
|
Taxa de falha de fixação demasiado elevada. |
Guia de pregos não está posicionada perpendicularmente ao material base. |
|
|
||
Elemento de fixação errado utilizado. |
|
|
Material base é demasiado duro |
|
|
Ferramenta de fixação não fixa. |
Dispensador de pregos não empurrado para a frente. |
|
Pregos insuficientes no carregador. |
||
Alimentação de pregos avariada |
|
|
|
||
Bateria descarregada |
|
|
Lata de gás vazia |
||
LED 1 acende a vermelho |
||
Posição incorrecta do pistão devido a levantamento demasiado precoce após a fixação |
|
|
Posição incorrecta do pistão devido a sujidade |
|
|
Corpos estranhos na zona da guia de pregos |
||
Avaria do sist. electrónico |
|
|
|
||
A ferramenta de fixação não fixa ou fixa apenas esporadicamente. |
As condições ambientais estão fora da faixa permitida. |
|
Temperatura da lata de gás fora da faixa permitida. |
|
|
Após a fixação, a ferramenta de fixação não foi totalmente levantada do material base. |
|
|
Não é possível retirar o elemento de fixação da guia de pregos. |
Elemento de fixação está preso na guia de pregos. |
|
Reciclagem
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2126830/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Recycling_f.jpg)
Garantia do fabricante
- Em caso de dúvidas quanto às condições de garantia, contacte o seu parceiro Hilti local.
Declaração da FCC (válida para os EUA) / Declaração do IC (válida para o Canadá)
Esta ferramenta está de acordo com o parágrafo 15 das especificações FCC e RSS‑210 do IC. A utilização está sujeita às duas seguintes condições:- Esta ferramenta não deve produzir interferência prejudicial.
- A ferramenta tem de aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que podem causar funcionamentos indesejados.